This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Raspbian OS 上的 TI-15.4-stack-gateway-linux-SDK?

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1189730/cc1352p-ti-15-4-stack-gateway-linux-sdk-on-raspbian-os

器件型号:CC1352P

TI 15.4 Linux SDK 在 Raspbian OS (Raspberry PI 4)上是否受支持?

当我尝试安装.run 文件时、会出现以下错误:

sudo ./ti154stack_linux_x64_4_40_00_03.run 
./ti154stack_linux_x64_4_40_00_03.run: 1: ELF: not found
./ti154stack_linux_x64_4_40_00_03.run: 5: Syntax error: "(" unexpected

此外、CCS Studio 是否可以在 Raspbian OS 上运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    遗憾的是、我们不支持 Raspbian OS 上的 CCS/TI 15.4 Linux SDK。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现这一目的、我 首先从 Ubuntu 上的.run 存档中提取文件、成功地在 Raspbian 上运行15.4堆栈。