This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:无成本无线仿真器?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1189048/cc1310-no-cost-wireless-simulator

器件型号:CC1310

TI 是否为您的 SimpleLink 器件提供网络仿真器?  

我们正在构建一个900 MHz 无线网络(无路由器/AP 的移动点对点网络)、并采用新型 TDMA、新型 CSMA 和新型网状协议。 这不是 WiFi,不是互联网。

有人能建议使用仿真器来测试我们的 TDMA、CSMA 和网状协议吗?

理想情况下、我们希望在仿真器中写入我们的实际固件。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们为 CC1310提供的设计工具/仿真器可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/CC1310#design-tools-simulation

    我并不完全确定您在这里需要什么(这取决于您在开发过程中所处的距离)、 但您是否了解过使用 Contiki-ng 以及 Cooja 网络仿真器?

    根据我的发现、我们尚未测试 Cooja、但它可能非常适合您的需求。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  Contiki-ng 和 Cooja 一起提供了 IT 仿真器不提供的哪些功能?

    我们能否在 IT 仿真器中写入实际的 CC1310固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已与我们的软件应用团队交谈以进行检查、他们建议我们仅为 他们提供评估模块和软件、因此遗憾的是、我认为无法在仿真器中编写实际的固件。 最常见的设计流程是使用 CC1310评估模块(本例中为 LAUNCHXL-CC1310)开发 FW。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Contiki-ng 和 Cooja 一起提供了 IT 仿真器不提供的哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TI 不直接支持用于 SimpleLink 器件的网络仿真器、因此无法进行比较。

    Contiki-ng (和 Cooja 网络仿真器)只是几个客户以前使用 过的一个选项、并且有一个"内置"的网络仿真器。  但是、这取决于您是否可以使用 Contiki-ng、具体取决于您的要求。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有用于 CC1310的仿真器(而不是仿真器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 TI 不支持这种解决方案。 我们建议使用 CC1310开发套件。

    此致、

    Zack