This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:当与802.15.4不相关时、如何接收广播包?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1190598/cc1312r7-how-to-receive-broadcast-packet-when-not-associated-to-a-802-15-4

器件型号:CC1312R7

您好!

我们需要接收和处理广播*DATA*数据包(而不是扫描)。

但是、只有当 TI 堆栈*是*加入 PAN 网络时、才会接收到0xFFFF 的数据包。

我已经了解并尝试了黑客 API Mac.c、但似乎传入的广播不会从 OsalPort_msgReceive 转发到应用程序

那么、没有加入 PAN 时是否有接收广播的方法?

如果是、需要从库存 TI 示例堆栈中修改哪些内容才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、OS、  

    这不是我们支持的功能。 您通常只希望网络中的节点实际侦听 PAN 中广播的消息。

    此致、

    SID