This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:RTOS7 CCS ROV 不显示所有对象

Guru**** 2486055 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1182531/cc1312r-rtos7-ccs-rov-not-show-all-objects

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

您好!

我刚刚将项目迁移到 RTOS7 (simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03、TI clang 编译器 CCS12.01)。  

CCS 的 ROV 中存在几个问题:

1) 1)未显示任何事件。

2) 2)任务在事件发生时被阻止、但在开关上不显示。

3) 3) xxxx.OUT 的配置中没有消息模块 ti.sysbios.KNL.Queue。    

是否有任何关于如何解决这些问题的建议?

此致、

Dimitar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitar、

    您能否提供一个可重现的测试用例、以便我可以在 CC1312R 目标上本地运行? 理想情况下、我将拥有整个项目、以便能够根据需要重新构建项目。 请注意、我不一定需要您的实际完整项目。 一个简化的、拆装的版本是理想的-只要问题可以重现。

     另请注意、这是假日时间、许多人都在度假-因此在此期间可能会延迟响应。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我将向您发送有关 privite 的测试项目。

    此致、

    Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    有没有关于这个问题的进一步发展?

    此致、

    Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对拖延表示歉意。 我可以肯定地重现事件显示未显示任何数据的问题。 这项工作正在调查之中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要忘记丢失队列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此问题提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11020

    谢谢

    Ki