This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:LPSTK cc1352R

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R, LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1187808/lpstk-cc1352r-lpstk-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1352PCC1352R

大家好  

我们正在研发一款牛用 LPSTKcc1352R 作为发送器、使用 CC1352P 作为收集器...

预期范围为1公里,但电流范围仅为200米

电池预期寿命为2年,但器件的电流为3mA,不会超过50天(因为我们使用的是3600mAh 电池)

我们期望网络中至少有200个节点(传感器)、当涉及范围时、这些节点应自动连接。

请为我们的项目推荐最佳解决方案...

我们使用的 SDK 位于 LPSTK-DMM 15.4远程 OAD 中

以及 DMM 的收集器-收集器 SDK 中

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我看到您过去使用过我们的距离估算器工具、但我将再次在 以下位置发布:https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    您是否使用最大 TX 功率?

    从电池开始、您还可以使用我们的 Zigbee 堆栈电池寿命计算器来了解相关信息: https://www.ti.com/tool/ZIGBEE-POWER-CALC

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    为了补充 Arthur 的回答、   应用手册  SWRA479 ( 实现最佳射频范围)的第3部分: https://www.ti.com/lit/swra479 提供了有关使用射频范围估算器工具的更多信息。

    使用 CC1352R 而不是 CC1352P (和 CC1352R 作为接收器)的原因是什么? CC1352P 高功率输出可提供的更高输出功率(与 CC1352R 的+14dBm 最大输出功率相比、高达+20dBm)将使您的范围受益。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="540189" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1187808/lpstk-cc1352r-lpstk-cc1352r。预期范围为1km,但得到的电流范围仅为200mtrs

    安装到奶牛上时是这样吗?  如果是这种情况、您是否考虑了天线的拆卸? 如果不是、您是否准确测量了范围?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在临时测试中没有发现这种情况(未安装在牛身上)...我们精确测量了空气距离,它是200mtrs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    还请您澄清一下、 您是使用适用于 CC1352P (收集器)的 LaunchPad 还是使用定制设计? 如果是 LaunchPad、您是否使用集成 PCB 天线?


    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好...我们使用的 Launchpad 上安装了 Sub-1ghz 连接器 的天线...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需检查-通过"低于1GHz 连接器安装 的天线"、您是指连接到 SMA 连接器的鞭状天线吗? 您使用的是哪款 CC1352P LaunchPad (-1、-2、-4)?

    第一步、我建议使用 SmartRF Studio 对 LPSTK-CC1352R 和 LAUNCHXL-CC1352P-x 进行编程、以便使用建议的 PHY 设置检查范围。 您是否可以在第一个实例中执行此操作?

    您是否打算在最终产品中将 CC1352P 用于发送器(或两个 TX/RX 都将使用 CC1352R)、而不是将 CC1352R 用于 TX 和 CC1352P 用于 RX?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我们使用的是 Launchpad CC1352p7-1鞭状天线、它连接在 SMA 连接器中。

    是的,我们可以使用射频工作室来验证范围..

    我们愿意使用 CC1352P 而不是 LPSTK。。。但是我们认为所有传感器(尤其是加速计)都集成在 LPSTK 中、以便在不做太多试验的情况下获得实际值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    这一点非常重要、感谢您的澄清。

    请在您使用 SmartRF Studio 执行距离测试后分享您的结果、我们将尝试并在此提供建议。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然...谢谢 Zack  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack  

    我们根据您的建议测试了无线电。

    在专有模式下、Tx 功率为20dBm、几乎达到700mtrs

    但15.4 Stack 不允许我们将 Tx 功率从5dBm 更改为20dBm。

    您能不能建议我们在考虑功率、范围和有效载荷的情况下使用哪种协议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您的测试。 为了进一步补充这一点、 您在 SmartRF Studio 中使用了哪些设置 、以及使用 Arthur 链接的射频范围估算器时、您得到的估算范围是多少?

    有关 PHY 选择的一般概述、请参阅  SWAT016 (无线连接技术选择指南) :https://www.ti.com/lit/swat016b 以获取指导。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MANU:您如何衡量的描述很模糊。 范围受许多不同因素的影响、如果不知道您的具体工作情况、就无法评论您获得比预期更短范围的原因。

    理想情况下、您需要编写有关如何进行测量的说明、包括图片和屏幕截图、设置、以便读取此主题的任何人都可以执行完全相同的测量、而无需后续问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    正如 GhostOf 所建议的、请尽可能提供有关您的测量程序的更多信息、以便我们更清楚地了解您所做的工作。

    此致、
    Zack