This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:无成本无线仿真器?

Guru**** 2487165 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1189048/cc1310-no-cost-wireless-simulator

器件型号:CC1310

TI 是否为您的 SimpleLink 器件提供网络仿真器?  

我们正在构建一个900 MHz 无线网络(无路由器/AP 的移动点对点网络)、并采用新型 TDMA、新型 CSMA 和新型网状协议。 这不是 WiFi,不是互联网。

有人能建议使用仿真器来测试我们的 TDMA、CSMA 和网状协议吗?

理想情况下、我们希望在仿真器中写入我们的实际固件。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们为 CC1310提供的设计工具/仿真器可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/CC1310#design-tools-simulation

    我并不完全确定您在这里需要什么(这取决于您在开发过程中所处的距离)、 但您是否了解过使用 Contiki-ng 以及 Cooja 网络仿真器?

    根据我的发现、我们尚未测试 Cooja、但它可能非常适合您的需求。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  Contiki-ng 和 Cooja 一起提供了 IT 仿真器不提供的哪些功能?

    我们能否在 IT 仿真器中写入实际的 CC1310固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已与我们的软件应用团队交谈以进行检查、他们建议我们仅为 他们提供评估模块和软件、因此遗憾的是、我认为无法在仿真器中编写实际的固件。 最常见的设计流程是使用 CC1310评估模块(本例中为 LAUNCHXL-CC1310)开发 FW。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Contiki-ng 和 Cooja 一起提供了 IT 仿真器不提供的哪些功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 TI 不直接支持用于 SimpleLink 器件的网络仿真器、因此无法进行比较。

    Contiki-ng (和 Cooja 网络仿真器)只是几个客户以前使用 过的一个选项、并且有一个"内置"的网络仿真器。  但是、这取决于您是否可以使用 Contiki-ng、具体取决于您的要求。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有用于 CC1310的仿真器(而不是仿真器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前 TI 不支持这种解决方案。 我们建议使用 CC1310开发套件。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是开发套件不是仿真器、它是直接硬件编程。 我们有开发套件、我们将使用它来开发我们的固件。 我们了解开发套件的重要性和用法。

    如果有仿真器、我们可能能够使用在同一台计算机上运行的多个仿真器来测试节点之间的通信。  

    它是否有为该芯片系列创建仿真器或仿真器的路线图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要检查并回复您-我将在星期四之前回复。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与我们的软件团队进行了核对、但我们没有这两个团队的路线图。 他们表示对此感兴趣,但不幸的是,目前没有计划这样做。

    此致、

    Zack