This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:在137-158MHz 上 LNA 最佳源阻抗

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1192083/cc1201-lna-optimum-source-impedance-over-137-158-mhz

器件型号:CC1201
主题中讨论的其他器件: CC1125

大家好。

我想在137-158 MHz 频段使用 CC1201收发器。 数据表指示支持该频带、但未提供有关 LNA 最佳源阻抗的信息。 有人对此有任何信息吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    比较 CC1125和 CC120x 参考设计、我们建议先使用 CC1125 169 MHz 参考设计作为起点:

    CC1125EM-169 (SWRR100): https://www.ti.com/lit/zip/swrr100

    137-158MHz 时的性能可能非常相似。

    此致、
    Zack