This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:CC1312R

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1350, CC1310, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1190570/launchxl-cc1312r1-cc1312r

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:WMBUSCC1350CC1310CC1312R

大家好

我想确认 CC1312R1支持 WMBus。

因为我无法与示例进行任何通信。

在示例项目设置中、CC1312R1似乎支持 WMBus、但在另一个线程中、它表示仅支持 CC1310 CC1350。

此致、

Yuriy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy、

    你是对的。 CC1312R1确实支持 WMBUS。

    您提到的主题是2019年。 从2020年开始、SDK 4_30中添加了这些器件的 WMBUS 设置。  

    https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/4.30.00.54/exports/changelog.html

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    但我还有一个问题。

    当我想接收 w-MBUS 消息时、是否需要使用 SDK 3.40以及此处的来源: https://www.ti.com/tool/WMBUS?
    由于我无法使用 SDK 4.30或6.40编译 WMBus 堆栈、因此存在一些问题。

    或者、SDK 4.30及以上版本不需要 wmbus_cc13x2_rtos_1_0_1?

    目前、我尝试从 wmbus_cc13x2_rtos_1_0_1和 SDK 3.40运行示例-我可以编译并执行、但未收到任何内容。 我是否需要在 SDK 版本中获取 CC1312R 支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy、  

    我看到 WMBUS 封装本身包含必要的 TIRTOS 模块、似乎已于2021年7月发布。 我认为它独立于之后的 SimpleLinkSDK 版本。 我不知道为什么您无法接收信号。  

    [引用 userid="550891" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1190570/launchxl-cc1312r1-cc1312r/4487555 #448755"]目前我尝试从 wmbus_cc13x2_RTOS_1_0_1和 SDK 3.40运行示例-我可以编译并执行、但未收到任何内容

    请详细说明您看到的行为是什么? 您的设置是什么样的? 您正在测试哪些示例?

    此致、
    SID