请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
我正在使用 TI15.4堆栈、并根据 TI 提供的传感器和收集器示例(SDK 6.20)开发了代码。
但是,我有一些问题,我找不到答案,或者我不知道我具体情况的最佳解决方案。 例如、我使用多个 TI 驱动程序、如 ADC、SPI 和 NVS、当我调用某些特定的驱动程序函数时、如果发生错误、代码必须进入无限 while 循环或类似的内容。
我注意到、在您的演示示例中、您正在 main.c 中使用 assert 我的问题是、什么是防止我的传感器卡住的最佳解决方案、如果发生这种情况、它会复位。
我想看看门狗吗? 但我不知道最好的选择是执行看门狗和/或断言。 您能帮我举个例子吗?
此致、
João Silva