This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:CC1312R7

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1189287/cc1312r7-cc1312r7

器件型号:CC1312R7

大家好、我正在使用 cc1312R7 MCU

我需要执行热复位、而不会停止调试器(TI XDS)。

我使用了寄存器命令 HWREG (NVIC_APINT)= NVIC_APINT_VECTKEY | NVIC_APINT_SYSRESETREQ;  

但这会停止调试器并执行硬复位。

过去、我使用 jlink 在 ST stm32f103上运行我的产品

我使用了函数 NVIC_SystemReset();它起作用了!!  

请帮助

谢谢

kedma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedma、

    当您重置器件时、您希望实际重置什么、您希望保留什么?

    您期望的行为是什么?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sid

    通过蠕虫复位、我想要复位 RAM、计时器、UART。 并保留无线电和 no init ram。 此外、我不想复位调试器(IAR)

     

    谢谢

    Kedma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedma、  

    遗憾的是、我们的软件不支持热复位。 任何 SW 启动的复位都会转换为系统复位。 是否有要使用此设置进行调试的特定用例?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sid

    感谢你的帮助。 我以另一种方式解决了我的问题

    此致

    kedma