This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:更改协处理器示例中的默认 UART 波特率

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1190136/cc1352r-change-default-uart-baud-rate-in-coprocessor-example

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

你(们)好。

我将使用具有 SDK_5_20_00_52的 TI 15.4协处理器示例。  

我想将 UART 波特率更改为其他值、例如57600、但 SysConfig 不允许我使用 CONFIG_DISPLAY_UART 接口进行更改。  

为什么此器件不支持此波特? 如何更改此波特率?  

感谢您的帮助、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:  

    该错误似乎已在 SDK 的后续版本中修复。 我在 SDK 版本6_30中试用过它、似乎允许我设置波特率。 请更新您的 SDK。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sid、感谢您的回答。

    我更新到了较新的 SDK、实际上问题消失了。  

    最棒的

    布鲁诺