This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:如何打开 USB 端口

Guru**** 2537930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1191295/tm4c129enczad-how-to-open-a-usb-port

器件型号:TM4C129ENCZAD

我制作了一个采用 TM4C129ENCZAD 的定制板。
当我使用 USB 将其连接到 PC 时、设备管理器中未显示端口。

我想知道如何打开 USB 端口。

顺便说一下、我研究了多种方法、但有人告诉我不支持写入 XDS110引导加载程序的方法。
此外、我尝试使用 CCS 将它们写入 TM4C129ENCZAD、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcuke、

    您需要将支持 USB 的固件加载到器件上、例如 USB_dev_cdcserial。

    XDS110是 JTAG 调试探针、因此它使用 JTAG 将数据加载到 TM4C129ENCZAD 上、而不是 USB 上。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我想详细了解要加载的数据以及如何加载。

    还有什么是 USB_dev_cdcserial?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcuke、

    我建议您熟悉我们的软件产品: https://www.ti.com/lit/pdf/spmu373

    我们有用于枚举 TivaWare 中[安装路径]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\docs\SW-EK-TM4C129EXL-UG-2.2.0.295.pdf 下 USB 端口的 USB 示例文档

    您可以在此处找到有关 USB_dev_cdcserial 等示例的详细信息。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已查看随附的用户指南。
    实际需要打开 TM4C129ENCZAD 的 USB 端口
    什么是数据或加载方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TM4C129ENCZAD

    我制作了一个安装了 TM4C129ENCZAD 的电路板。
    我想将其用作 USB 器件。
    但是、即使连接到 PC、设备管理器也会显示
    无响应。

    我有疑问。 我是否必须覆盖 TM4C129ENCZAD 的任何设置?
    我还想知道这种方法的细节。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcuke、

    打开同一主题上的多个主题仅会导致反馈速度变慢。

    老实说、我不知道现在还能为您提供什么。 我已向您介绍了我们的基本文档、并解释了我们提供的 USB 示例、此时您需要了解如何将示例项目加载到您的器件上。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下
    现在、让我向您提出一个具体的问题。
    我通过 JTAG 将 TM4C129ENCZAD 连接到 CCS
    我为 XDS110编写了"boot_loader.AXF"。
    结果如所示。
    它显示"Cortex_M4_0:自动运行:目标未运行、因为符号"main"未定义"。
    这是否意味着如果目标未运行、程序是无用的?
    此外、是否有可以写入的程序?
    任何允许我通过 USB 连接到 PC 的东西都可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcuke、

    我无法帮助您处理该查询。 德州仪器不支持像您尝试的那样在定制设计中使用 XDS110。 您必须在没有 TI 支持的情况下制定解决方案或购买 XDS110、而不是尝试定制设计。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我已经购买了 XDS110调试探针。
    即使我做了我需要的事情也是如此
    我不知道你需要什么。

    如果可能、请参考材料和
    您介绍的用户指南类型
    请您向我们介绍一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcuke、

    这是 XDS110用户指南 :https://www.ti.com/lit/pdf/sprui94/

    我不是 XDS110专家、所以这就是我所能提供的全部。 如果您对 XDS110有进一步的问题、请将 XDS110用作文章的器件型号。

    此致、

    Ralph Jacobi