This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:使用蓝牙在 CC1350 LauchPad 和计算机之间进行通信

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1191428/launchxl-cc1350-communication-between-cc1350-lauchpad-and-computer-using-bluetooth

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

大家好、

我一直在尝试使用蓝牙将数字电压值从微控制器传输到计算机。 是否可以通过串行通信实现此目的? 在我搜索的所有示例中、它们显示了具有两个通信 LaunchPad 的系统。 但是、我只希望我的数字数据值从 CC1350 LaunchPad 传输到 Macbook、并在终端中看到它们。 提前感谢!