This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:持续发送载波。

Guru**** 2811405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1194098/cc1352p-constantly-transmit-carrier-wave

器件型号:CC1352P

您好!

我正在尝试获取一个定制板来持续传输射频载波、以帮助进行一些测试/启动。 我们将在 CCS v10.0中对此进行开发。 我在 Resource Explorer 中看到了此示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?devtools=LAUNCHXL-CC1352P1&node=A__AAR11Dd8a5Sd.d5-Mq-g-w__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST 、但是我实际上看不到子文件夹中的任何代码。 资源管理器中是否缺少任何内容、或者实际上没有软件示例? 能够以这种方式测试射频对于我们来说至关重要、因此我们非常希望获得示例或如何仅传输载波方面的任何帮助。

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    这确实是您正在寻找的示例。 您可以根据需要将其直接导入 CCS Cloud、但也可以从同一页面下载 SDK。

    该示例将位于 SDK_ROOT/Examples/RTOS/CC1352P1_LAUNCHXL/PROP_RF/rfCarrierWave 下。

    此致、

    Arthur