主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC1312R7、 CC1312R
CC1312R7包含12MB 外部闪存、我想使用 Uniflash 工具写入一些数据、我收到一些错误"存储器映射阻止读取"。
我们可以使用 Uniflash 或其他一些工具写入外部闪存吗?
谢谢、
Bhasker
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bhasker、
您不能使用 Uniflash、但您可以为此使用 FLASH-ROVER。
您可以从以下位置下载该软件 :https://github.com/ti-simplelink/flash-rover/releases
此致、
Arthur
使用 FLASH-ROVER 时、我遇到以下错误:
C:\Users\lab\Desktop\flash-roVER >ti-xflash.exe -d cc1312r -x L24000RF 读取0 100
错误:找不到 CCS 根目录
C:\Users\lab\Desktop\flash-rover>
尽管 我已经安装了 CCS、但我还是遇到了相同的错误。
任何指针都很有用。
谢谢、
Bhakser
尊敬的 Bhasker:
您必须阅读 GitHub 库中的说明。 实际上、必须在 CCS 文件夹内的特定位置复制 flash-rover。
只有这样,它才会工作。
下面是一个将二进制文件写入地址0处的闪存的示例命令行:
C:\ti\ccs1210\ccs\utils\flash-rover> .\flash-rover --device cc1352p --xds L42001ES write 0 --input .\englishcommunication.raw
此致、
Arthur
谢谢 Arthur、
我已尝试此操作,现在我正在单击 Java 异常,以下是错误日志:
C:\ti\ccs1220\ccs\utils\flash-roover>flash-rover.bat -d cc1312r -x L24000RF 读取0 100
错误:FlashRoverError:发生固件错误:工具超时等待固件响应
0回扫::回扫::回扫::h10a17e66a22d395b
1回扫::捕获:回扫::新:hc511ec0d11b16ec6
2 ti_xflash::main:hf49f9e869d017ad3
3标准::RT:::lang_start:{{{cl封 装}::h50a9b0993c944c89
4标准:::RT:::lang_start_internal:{{cl封 装}:::h1b6762e35ede6ade
src\libstD/rt.rs:52
标准:::恐慌::尝试::do_call::hc823b80f1f85c346
src\libstd/panining.rs:331
标准:::吸气:尝试:h7fa2643e371e315b
src\libstd/panining.rs:274
标准::紧急::cat_eseLOD::hdddb8313d04601f7
src\libstD/pany.rs:394
标准::RT::lang_start_internal::h01ef62a30453125e
src\libstD/rt.rs:51
5主
6_tmainCRTStartup
7主启动
8个 UNITS_SEARCH
9个 UNITS_SEARCH
编号
# Java Runtime Environment 检测到致命错误:
编号
在 PC=0x00007ffd7a961c41、pid=3280、tid=3992时、#异常访问违规(0xc0000005)
编号
# JRE 版本:OpenJDK 运行时环境 Temurin-11.0.13+8 (11.0.13+8)(内部版本11.0.13+8)
# Java VM:OpenJDK 64位服务器 VM Temurin-11.0.13+8 (11.0.13+8、混合模式、分层、压缩 Oops、G1 GC、 Windows-AMD64)
#有问题的帧:
# C [jimage.dll + 0x1c41]
C:\ti\ccs1220\ccs\utils\flash-rover>