This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:噪声与增益间的关系

Guru**** 2811735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/932720/cc1200-noise-vs-gain

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件: CC1190

您好、E2E、

美好的一天!

我们是否有 CC1200的噪声与增益间的关系图?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明一下您会将此类图形用于什么用途?

    增益-您是指前端增益吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。 Rx 增益。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不相信我们有一个显示噪声(哪个噪声?)的图 与前端增益的关系。

    通常、AGC 为 ON、这意味着增益根据输入信号进行设置。 为了获得尽可能最佳的灵敏度、AGC 始终以最大增益开始。  

    您能否详细说明一下您会将此类图形用于什么用途? 我假设客户出于某种原因请求了此图表、并且知道这种原因将有助于涵盖客户需要了解的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉耽误你的回答。

    客户 希望在 CC1200之前添加 LNA 以提高灵敏度。 为了进行良好的分析、需要使用噪声系数与 CC1200的增益。

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用外部 LNA、它们将获得约3dB 的灵敏度。 我在 RX 中使用 CC1190和各种 Skyworks FEM 测量了这一点。 我会假设可以获得更好的结果、但 LNA 必须具有非常低的噪声系数、这意味着成本和电流消耗都非常高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢你的帮助。

    我的客户询问 RX AGC 增益是否与 RX 电平有效? 此外、上面的测量结果是实际的电路板吗?

    此致、

    Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、AGC 增益是输入电平的函数。 AGC_REF 设置 AGC 开始降低增益的电平。  

    是的、这些是在多个实际电路板上完成的测量。