This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC13-90:如何在15.4堆栈传感器示例中将发射功率设置为低于18dBm?

Guru**** 2547560 points
Other Parts Discussed in Thread: SMARTRFTM-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/935520/ccs-launchxl-cc13-90-how-to-set-transmit-power-below-18dbm-in-15-4-stack-sensor-example

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90
Thread 中讨论的其他器件:SMARTRFTM-Studio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在15.4堆栈/传感器示例中、CC13-90的发射功率限制在18dBm 至27dBm 之间:

/*!

美国和 ETSI 频带以 dBm 为单位的发射功率值、默认值为10、允许值为
-10、0、1、2、3、 4、5、6、7、8、 9、10、11、12和14dBm。
对于中国频带、允许的值为6、10、13、14和15dBm。
对于 CC1190、允许的值介于18、23、25、26和27dBm 之间。
当网络中的节点彼此靠近时
、降低该值将有助于减少饱和*/
#ifndef DeviceFamily_CC13X2
#if CONFIG_RANGE_EXT_MODE
#define CONFIG_transmit 功率 26 

但在 Smart RF Studio 中、TX 功率可设置为低于18dBm。 列出了可能的选项7、14、18。

那么、我的问题是、如何在传感器示例中将发射功率设置为低于18dBm? 从 Smart RF Studio 中的选项来看、这可以完成、但在传感器示例中尚未启用/实施。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyong:

    这取决于所选的 PHY。  欧盟/ ETSI 为12/18/21/23/25/25/26dBm、美国/ FCC 为7/14/18/20/23/23/23/23/23/23/23/25/25/2/26。  这在 SMARTRFTM-Studio 设置和 SWRA542/SWRA517中很明显

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 实际上、我曾多次通过 SWRA517和 Smart RF Studio。 我不确定器件是代码注释中规定的限值。 您是否意味着我们可以忽略下限18、然后输入7或14?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyong:

    该工程将编译、但仍受 Mac_USER_CONFIG_cc13x0_rftable.h 中 TX 功率表的限制、因此将忽略不合法的值。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我假设我们可以根据 Smart RF Studio 中提供的值编辑功率表、以使7dBm 和14dBm 作为发射功率合法化。 此文件在哪里  

    mac_user_config_cc13x0_rftable.h

    位置? 我在传感器示例下递归列出了所有文件、我找到的最接近的文件是 mac_user_config.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhiyong、它已经为美国 PHY 提供了7和14 dBm 功率。  请勿更改或修改此文件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我花了一段时间来跟踪电源表。 我没有意识到该文件位于包含路径中。

    正确的情况从 SDK 4.10开始、已经支持7&14dBm。 代码注释中18dBm 的限制已过期、可以忽略。

    const macTxPwrVal_t txPowerTable_subg_US_CC1310_CC1190[]=
    {
    {7、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (0、3、0、0)}、
    {14、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (1、3、0、0)}、
    {18、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (2、3、0、0)}、
    {20、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (3、3、0、0)}、
    {22、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (4、3、0、0)}、
    {23、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (5、3、0、0)}、
    {24、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (6、3、0、0)}、
    {25、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (9、3、0、0)}、
    {26、RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_Entry (14、3、0、0)}、
    RF_TxPowerTable_termination_Entry
    };