请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 大家好、
客户需要通过 TI 15.4-stack 发送大量数据。 对于 CC1312R、是否可以将 MAC 层的有效载荷大小增加到256字节以上? 谢谢。
此致、
Shuyang Zhong
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shuyang、
不建议用户将 MAC_MAX_FRAME_SIZE 增加到预设值以上。 他们需要对数据包进行碎片整理并将其作为数据阵列发送。 可以使用 OAD 示例作为参考。 以下是一些可帮助其应用的相关 E2E 主题:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/753551
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/717397
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/930289
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/911987
此致、
Ryan