This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:与 DRV5023开关共存

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5023, CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/932443/cc1310-co-existence-with-a-drv5023-switch

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:DRV5023

我们正在考虑在  基于 cc1310的电路板上使用此开关 www.ti.com/.../DRV5023。。

是否有任何有关放置该器件的指导(如果有)以减轻对低于 Ghz 无线电传输的可能干扰???

在我们的用例中、我们希望通过 DRV5023实现"唤醒按钮..."  另一种说法是,当按钮被激活时,cc1310处于睡眠状态(收音机静音)。。

Bob。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到这方面的任何问题。

    您是否有自己担心的特定场景?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我就好了:-)