This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:低于1GHz 的低范围天线

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/931819/cc1352r-low-range-of-sub-1-ghz-antenna

器件型号:CC1352R

大家好、

我叫 Sudharma、是这个低于1GHz 论坛的新用户、我设计了一个基于 CC1352R 的定制 PCB、它采用1GHz PCB 天线、内部工作正常

距离为3米。 我想使用外部天线进行测试以确认 PCB 天线的问题、请建议使用与 CC1352硬件配合使用的正确外部天线。

提前感谢。

Sudharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只有3m 的距离、则需要对天线进行调优、或者您具有非常低的输出功率。

    您是否有射频测量设备?

    另请参见  

    可以 使用任何具有 SMA 连接器的50 Ω 天线、以覆盖所述频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru、

    非常感谢您的回复、我没有射频测量设备。  我的板上有 U.FL RCPT 连接器 STR 50 Ohm SMD、您能给我推荐合适天线的器件型号。

    谢谢

    Sudharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要 U.FL 到 SMA 电缆、我认为您不会找到 U.FL 的天线。  

    但是、如果您发现外部天线提供的范围比板载天线更广、那么您的计划是什么? 要调试射频、您需要一些设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guru、我真的不知道如何调试它、我有 PCB 天线、您能告诉我如何微调天线/我的距离问题的最佳方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在第一个答案中链接到的应用手册包含有关如何调试较差范围的分步指南、包括如何测量性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢