This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:CC113L

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC113L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/931744/cc113l-cc113l

器件型号:CC113L

通过寄存器设置仅配置三个 CC113L、是否可以在315Mhz / 434Mhz 范围内使用单个设计与单个天线配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我想您不会找到同时适合315 MHz 和433 MHz 的天线