This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LPSTK-CC1352R:目标 CPU 停止时出现问题

Guru**** 2587165 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/929754/ccs-lpstk-cc1352r-trouble-halting-target-cpu

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

  • 电路板: LPSTK-CC1352R 修订版 A
  • SDK: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35
  • xdctools: xdctools_3_61_01_25_core  
  • JTAG 探针:Jlink 仿真器和/或 XDS110 (LAUNCHXL-CC1352R1)

测试连接

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针] 

我正在尝试使用 BLE 同时使用我的无线电协议(使用正确的策略启用 DMM)来调试我的项目。

一切都可以正常运行几分钟、但在某个时候、我的电路板会在调用函数 RF_runScheduleCmd 时冻结(我从我的调试日志消息中知道它)

但是、此时、由于读取寄存器/异常/和错误指令、我无法停止处理器。

我尝试了2种不同 的 LPSTK-CC1352R 板版本 A、使用了 Jlink 探针或 LAUNCHXL-CC1352R1、ble_debug.cfg 和 ble_release.cfg 都显示了相同的错误消息:

//带有 J-link 的*
/ Cortex_M4_0:停止目标 CPU 时出现问题:停止失败!

//带有 XDS110的//
Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2062 @ 0x0)无法停止器件。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002) 

此外、将 JTAG 频率降至100KHz 或减少代码优化不会产生任何效果。

因为我已经尝试了几个小时的所有东西、所以我正在寻找任何有用的建议。

因此、从哪里可以获得 LPSTK-CC1352R 硬件版本说明和已知问题?

提前非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、

    有关-2062错误的更多详细信息、请参阅以下链接:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#device-hung

    [引用用户="Jo Geli"]

    一切都可以正常运行几分钟、但在某个时候、我的电路板会在调用函数 RF_runScheduleCmd 时冻结(我从我的调试日志消息中知道它)

    但是、此时、由于读取寄存器/异常/和错误指令、我无法停止处理器。

    [/报价]

    由于该问题发生在应用程序的特定点、因此应用程序本身可能存在一些问题。 我将把这个主题移至器件论坛。 那里的专家可以提供有关如何调试问题的更多建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    问题与 JTAG 连接或设置无关。  如 Ki 的链接所示、您的应用程序已锁定/挂起 CPU、无法执行任何进一步的操作、调试或其他操作。  在这种情况发生之前、您需要进一步调试您的应用程序、以进一步了解问题: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/docs/dmm/dmm_user_guide/html/dmm-guide/debugging-index.html 

    您从哪个应用示例开始?  我建议您向后努力、了解添加了哪些内容来造成此器件故障。  内存泄漏可能是根本原因。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我从 DMM_wsnnode_ble_sp_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例开始。

    然后、我通过自己的协议删除任何 wsnnode 引用。

    无线接入冲突是否是根本原因?

    此外、我的代码不会动态分配任何内存。 但是、它看起来像是 TI 远程协议调用。

    是否有任何方法可以跟踪/增加 RPC 堆?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jo、

    我不会认为无线电访问冲突会导致观察到的行为。  您是否已经完成了所有 DMM SLA?   https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIS9yiev7fig2l.r-sVAPQ__pTTHBmu__LATEST 

    DMM 用户指南 :https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35/docs/dmm/dmm_user_guide/html/tirtos/dmm-memory_management.html 中介绍了堆栈/堆分配/跟踪 

    您如何处理 HW/SW 断言(尽管这些断言可以调试)?  您是否曾考虑过使用看门狗监控操作并在必要时复位?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    您是否在应用中的任何位置使用看门狗?

    通常、当发生这种情况时、是由于某些意外复位导致的、您会发现"pause"按钮使我们在 CCS 中的状态变为灰色、指示调试器已断开连接。 通常、您可以转到"Debug"面板、右键单击器件并选择"connect"以再次访问该器件。 如果器件由于复位等原因而停止、您可以通过读取以下寄存器值来从该状态读取复位问题(假设您"在引导时停止"):

    AON_PMCTL -> RESETCTL -> RESET_SRC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不使用 Watchog。

    但是、我实现了低于1GHz 的发送功能、如下所示:

    void tx_sings(uint8_t *数据,uint16_t data_len){
    
    rf_CmdlHandle handle = rf_Open (..);
    
    ...
    RF_Close (handle); 

    我注意到、如果我不为每个 Tx 调用 RF_open、崩溃就会消失。

    我只是注意到、在您的所有示例中、RF_OPEN 只被调用一次。

    此外、从 DMM 映射中:

    #define RF_OPEN DMMSch_rfOpen
    #define RF_postCmd DMMSch_rfPostCmd
    #define RF_runCmd DMMSch_rfRunCmd
    #define RF_scheduleCmd DMMSch_rfScheduleCmd
    #define RF_runScheduleCmd DMMSch_rfRunScheduleCmd
    #define RF_CancelCmd DMMSch_rfCancelCmd
    #define RF_flushCmd DMMSch_rfFlushCmd
    #define RF_runImmediateCmd DMMSch_rfRunImmediateCmd
    #define RF_runDirectCmd DMMSch_rfRunDirectCmd
    #define RF_requestAccess DMMSch_rfRequestAccess 

    由于在启用 DMM 时 RF_Close 是唯一未替换的函数、因此 RF_Close 可能会产生预期的结果。 请确认吗?

    如果我只调用 RF_open 一次、一切都正常!

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    虽然关闭和重新打开应该作为一个概念得到支持、但您需要考虑 DMM 中的许多方面。 一种方法是、每次打开客户端时、执行此操作都会重置有关客户端的内部知识。 它还希望您已在 DMM 调度程序中注册了执行打开呼叫的任务、您是否完成了此操作?

    通常、您也不需要每次打开/关闭驱动程序、只需将手柄保持"打开"、不会造成任何功率损失。