This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1111USB_REFDES:fr5739otupdate 软件未检测到我的 USB RF 访问点

Guru**** 2581325 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-DEBUGGER, MSP-EXP430FR5739, SMARTRFTM-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/929243/cc1111usb_refdes-fr5739otaupdate-software-not-detecting-my-usb-rf-access-point

器件型号:CC1111USB_REFDES

我对射频完全陌生、现在我只是尝试验证我的组件是否正常工作。

当我将 CC1111 USB RF 访问点插入计算机时、绿色 LED 亮起、并在设备管理器中显示:

但是、当我打开 fr5739otupdate 软件时、它会向我发出以下警告:

我正在尝试按照以下教程操作:  https://www.ti.com/lit/an/slaa511a/slaa511a.pdf?ts=1596637644241&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

但是、如果软件无法识别我的 USB 软件狗、我无法执行任何操作。 是否有人知道软件为什么不能识别 USB 软件狗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您是否 按照 eZ430-Chronos 开发工具用户指南(SLAU292)中针对 eZ430-Chronos PC 软件的所有安装说明进行了操作?  重要的是 、射频接入点在端口(COM 和 LPT)下列为 TI CC1111低功耗射频到 USB CDC 串行端口。   对基于 CC1111的射频接入点进行编程需要 CC 调试器。 要执行更新、请在 PC 上使用闪存编程器软件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试按照说明安装 eZ430-Chronos PC 软件时、这些链接不会带我到我可以下载软件的位置。 我仍然无法在任何地方找到该软件。 以下是 SLAU292用户指南中的链接:

    此外、还有几个问题:

    1) eZ430-Chronos PC 软件的用途是什么? 当我查看它时、似乎是为了对腕表进行编程、而我没有腕表、这就是我认为不需要腕表的原因。

    2) 我没有 CC-Debugger、这里是我唯一拥有的东西:

    - MSP-EXP430FR5739  

    -插入 MSP430板的 CC1110EM 板。 CC1110EM 板上有一个天线和一个 CC1111-F32芯片

    -USB 软件狗已提到

    安装 fr5739otupdate 软件时附带的 IAR 代码

    我是否能够使用我拥有的设备进行基本射频操作、或者我是否需要 CC 调试器等其他设备才能实现任何功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-EXP430FR5739没有能够对 CC1111访问点进行编程的 XDS 调试器、没有这种调试器、CC1111器件上的固件未知。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有一个小校正:要调试 CC1111、需要使用 CCDebugger。 这不是 XDS 调试器。 CC1110/ CC1111用户指南介绍了调试接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1111USB_REFDES

    我现在将 CCC1111 USB 软件狗连接到 CC 调试器。 USB 软件狗通过其10个调试引脚(而不是 TEST 引脚)连接到 CC 调试器、CC 调试器通过 USB 连接到计算机。 USB 软件狗也通过 USB 连接到计算机。

    SmartRF Studio 7软件可以与此配合使用、它会检测到它、然后我双击它并打开 CC1111器件控制面板。  

    但是 fr5739otupdate 未检测到任何内容、我得到同样的错误:

    有人知道我如何获取 fr5739otupdate 软件来识别我的 CC111 USB 软件狗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    fr5739otupdate 软件期望 CC1111F32 USB RF 访问点直接连接到 PC 并加载 C:\Program Files\Texas Instruments\eZ430- Chronos\Recovery\RF Access Point hex 文件。  CC1111不应连接到 SMARTRFTM-Studio、 而 eZ430_Chronos_CC.dll 应正确安装和运行、您可以查看 SLAU292的第3.6.5节和附录 B 以了解更多信息。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 遗憾的是、我在任何地方都找不到 eZ430 Chronos 软件。 第3.6.5节中的链接出现错误404。 我已经尝试搜索"eZ430 Chronos 软件"、但我找不到任何地方可以下载它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 MSP 低功耗微控制器论坛上跟进、因为他们维护此软件。

    此致、
    Ryan