主题中讨论的其他器件: CC1101、 CC1190
您好!
我们使用 Sky FEM 作为单个 PCB 器件、通常用于将某些应用中的 TX 提升至高达30dB (Sky 66119)。
该芯片也具有 RX 升压功能、但当我尝试提高 RX 灵敏度时、我失败了:
典型测试台:射频发生器-> CC1120 -> BER 测试 -->~-120dBm (透明模式)
FEM 的 RX 增益为~15dB、这就是我可以验证我是否在测试床上测量输出的结果、如:
射频发生器-> FEM ->频谱分析仪(SA)--> SA 处的输入比发生器的输出高15dB,这正是我所期望的。 例如-125dBm 输入、-110dBm 输出
但在验证模式下:
射频发生器-> FEM -> CC1120 -> BER 测试 BER 与没有 FEM 的 BER 相同、~-120dBm
这是我的奋斗之处:我是否监督某件事或任何其他暗示?
或者:FEM 的扩展可以提高现实世界中的敏感性?
Thx。