This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LPSTK-CC1352R:LPSTK-CC1352R:获取固件信息

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/929000/ccs-lpstk-cc1352r-lpstk-cc1352r-get-firmware-information

器件型号:LPSTK-CC1352R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

从 DMM_wsnnode_ble_sp_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例中、我尝试使用其相应的立即命令检索无线电固件信息:

EasyLink_Status EasyLink_init (EasyLink_Params *参数)
{

...

/*请求对无线电的访问*/
rfHandle = RF_OPEN (&rfObject、&EasyLink_RF_prop、
(RF_RadioSetup*)&EasyLink_cmdPropRadioSetup.setup、&rfParams);

RF_Stat st;
静态 RFC_CMD_GET_FW_INFO_t RFCmdGetFwInfo ={
.commandNo = CMD_GET_FW_INFO
、};
st = RF_runImmediateCmd (rfHandle、(uint32_t*)&RFCmdGetFwInfo); 

但是、无论句柄标识符如何、RF_runImmediateCmd 始终返回 RF_StatusInvalidParamsError。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、  

    指派专家进行评论。  

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行 CMD_FS 后、尝试将代码移动到。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢您的快速响应

    [引用 user="Siri"]

    运行 CMD_FS 后、尝试将代码移动到。

    Siri

    [/报价]

    我今天就试一下。

    a)但是、是否有任何说明工作流的文档/参考、具体而言、我们为什么需要 在  CMD_GET_FW_INFO 之前发送 CMD_FS 命令? 我在技术参考中找不到任何内容

    b)当2个堆栈同时运行(DMM 启用)时、请求立即命令(RF_runImmediateCmd)也是安全的吗? 是否有任何限制?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您会收到错误消息、因为您尝试在射频内核打开之前运行命令(在您通知它运行 FS 命令之前、setup 命令将不会运行。

    我认为即使启用了 DMM、也不存在运行立即命令的任何限制。

    我将与其中一位 DMM 专家再次进行核实。

    BR

    Siri