This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:频率补偿

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/929775/cc1120-frequency-compensation

器件型号:CC1120

您好!

根据下面的两个帖子、 手动进行补偿比 SAFC 命令具有更好的性能。

基于 DN015_Permanent 频率偏移补偿、我的客户进行了一些测试、但性能不是很好。 他使用 R&S 信号作为源、使用 CC1120作为接收器。 根据 DN015  、他从[FREQEST.FREQOFF_EST]中读出值并将累积的频率写入[FSCTRL0.FREQOFF]。 下面列出了 HIS 配置和结果:

XTAL 频率       32MHz

符号速率         76.8KSps

误差            38.4KHz

调制解调器格式       2FSK

RX 滤波器带宽  200kHz

序列 PQT_THR SYNC_THR TX 电平
(2FSK、dBm)
手动频率偏移 自动频率偏移 RX 总计 RX 超时 RX 错误

数据包丢失率

分组差错率

成功率
16. 0xA 0x0A -120 N N 16312 214. 23 1.31% 0.14% 98.55%
17. -120 N N 3592 39. 5. 1.09% 0.14% 98.78%
18 -120 Y N 12099 384 16. 3.17% 0.13% 96.69%
19. -120 Y N 95364 3485 138. 3.65% 0.14% 96.20%

通过多次测试、结果表明手动频率补偿的性能要差得多。

为什么是这样?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种类型的测试使您有点难看到正在进行的操作。

    是否使用不同的方法在 CC1120上测量了频率偏移?