This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:为 I2C 定制 CUI

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/928305/cc1352r-customizing-cui-for-i2c-use

器件型号:CC1352R

您好!

是否可以使用替代串行接口(例如 I2C、SPI)、而不是 UART 来实现 CUI (通用用户接口)?

在这里、我看一下 Cui.c/.h -它是否像替代中的串行总线接口逻辑一样简单-上行(Tx)和下行(Rx)  
gUartRxBuffer、 gUartTxBuffer。 本质上来说、替换 UartReadCallback、 UartWriteCallback 和 CUI_writeString -就是这样  
诀窍、还有更多好处吗?

请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、问题是、我的理解有多简单。 您可能需要重新编写逻辑以满足您的需求、因为 UART 和 I2C 的行为方式实际上并不相同。  

    我是否可以问您为什么要先将 I2C 集成到 CUI 中? 对于 DMM 示例而言、主要是一个方便的层。 您尝试利用什么功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 M-W、

    "我是否可以问您为什么要先将 I2C 集成到 CUI 中?"
    我有两个主机处理器与该 DMM 节点进行通信、因此 UART 接口并不实用。

    "对于 DMM 示例而言、这主要是一个方便的层。 您尝试利用什么功能?"
    如果我正确理解 CUI 文档-它模仿 LCD 接口;我希望使用 CUI API  
    访问收集器功能(不含配置、传感器配置、数据访问等)

    新的相关问题-(DMM 收集器) BLE 接口(配置等)是否使用相同的 CUI API?

    最棒的
    SE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SE:

    处理器是否同时与所有堆栈交互? 我之所以提出这一点、是因为我怀疑、尝试利用此处的 CUI 最终会更加努力、而不是简单地自行实施通信。

    虽然 CUI 可能会模仿 LCD 接口、但这更意味着以直观简单的方式简化数据写入(这两个应用不需要考虑行偏移等)。 根据您在上面留下的简短解释、这似乎不是您实际所要做的。

    为了澄清这一点、您可以肯定地尝试修改 CUI 以满足您的需求、但最有可能的是、无论是 RAM /闪存封装还是开发时间、您都能更好地满足您的需求。 最后、可将 CUI 视为抽象、以屏蔽示例中的线程间交互。  

    在您的应用中、假设您有收集器和 BLE 端、您打算如何从两个外部处理器连接到该器件(谁与谁进行对话等)。

    使用 CUI API、您是指"输入选项"吗? 在这种情况下、它应该相似、但也可能因所述堆栈而异(您从未指定另一侧)。