This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:关于发送数据包的长度、如何将其设置为缩短发送时间?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1194706/cc1310-regarding-the-length-of-the-sending-data-packet-how-to-set-it-to-shorten-the-sending-time

器件型号:CC1310

大家好、

以下是客户的请求:

为了减少帧的数据长度、它们简化了 Tx 数据帧并将其设置为1字节前置字节、8位 SyncWord、无 CRC 和2字节固定长度数据有效载荷、以确保帧的长度为4字节。  具体代码如下:

RF_cmdPropTx.pktLen = 2;
RF_cmdPropTx.pPkt = txPacket;
RF_cmdPropTx.pktConf.bUseCrc = 0; //No CRC
RF_cmdPropTx.pktConf.bVarLen = 0; //Fix;
RF_cmdPropTx.startTrigger.triggerType = TRIG_NOW;

RF_cmdPropRadioDivSetup.formatConf.nSwBits = 8; //SyncWord 8bits
RF_cmdPropRadioDivSetup.preamConf.nPreamBytes = 1; //PreamBytes 1byte

并将发送速率设置为5kbps (远距离)、如下所示:

// Parameter summary
// Address: off
// Address0: 0xAA
// Address1: 0xCC
// Frequency: 433.92000 MHz
// Data Format: Serial mode disable
// Deviation: 5.000 kHz
// pktLen: 30
// 802.15.4g Mode : off
// Select bit order to transmit PSDU octets:: 1
// Packet Length Config: Variable
// Max Packet Length: 128
// Packet Length: 20
// RX Filter BW: 49 kHz
// Symbol Rate: 19.99969 kBaud
/ / Sync Word Length: 32 Bits
// TX Power: 15 dBm (requires define CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1 in ccfg.c, see CC13xx/CC26xx Technical Reference Manual)
// Whitening: No whitening

这样,发送一个帧的持续时间应该是4bytes*8/5kbps=6.4ms。  

但是、使用示波器观察芯片的功耗、发现实际发送时间大约为12ms。 他们不知道为什么会发生这种情况?   如何缩短发送时间?

此外、如果将上述设置更改为:

RF_cmdPropTx.pktLen = 2;
RF_cmdPropTx.pPkt = txPacket;
RF_cmdPropTx.pktConf.bUseCrc = 1; //add 2bytes CRC
RF_cmdPropTx.pktConf.bVarLen = 1; //add 1byte frame length
RF_cmdPropTx.startNOTrigger_triggerType = TRIG

RF_cmdPropRadioDivSetup.formatConf.nSwBits = 8; //SyncWord 8bits
RF_cmdPropRadioDivSetup.preamConf.nPreamBytes = 1; //PreamBytes 1byte

这样,发送一个帧的持续时间应该是6bytes*8/5kbps=9.6ms。

但使用示波器观察芯片的功耗、发现实际发送时间约为16.8ms。 他们不知道为什么会发生这种情况。

根据上述分析、是否需要在准备时间内(不实际发送数据)打开发送电路以发送数据帧、并且估计大约为7ms? 以上哪项是问题?  如何 缩短发送时间?

已尝试 simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23和 simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07、且测试结果相同(请参阅上文)。

2.在 SDK 例程 Examples\RTOS\cC1310_LAUNCHXL\drivers\rfPacketTx 中进行了某些修改(有关修改、请参阅上面的内容)。

运行在 TI 的官方 CC1310_LAUNCHXL  板上进行测试 ,也在由自己制造的板上进行测试, 测试条件相同(参见上文)。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick