Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1190
尊敬的马先生:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190
尊敬的马先生:
您好、Hrishikesh、
我同意这似乎是你的晶体上的一个问题。
您可以尝试禁用时钟丢失检测功能。 但是、如果您的系统确实存在时钟丢失、这可能会导致其他问题。
请参阅技术参考手册第6.7.1.1节"时钟丢失检测"。
https://www.ti.com/lit/swcu117
谢谢、
玛丽·H
该器件上的时钟丢失不是已知问题、这意味着如果您有问题、应请求原理图和布局审查、以验证电路板上是否存在明显的错误。 (https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWSf)。 您所附的原理图部分看起来不错、但 CC1190或原理图的其他路径可能会导致问题。
您能否发布 CCFG 文件以显示您如何设置芯片以及您使用的确切24MHz xtal?
尊敬的 Haiatullah Gholami:
感谢您的回复、
请告诉我们 CCFG 文件的概念吗? 然后、我立即提供这些内容供审核。
此致、
Hrishikesh。
尊敬的 Haiatullah Gholami ,
您能给我们介绍一下 CCFG 文件吗? 然后、我会立即向您提供这些信息以供您查看。
此致、
Hrishikesh
尊敬的 Haiatullah Gholami:
请忽略先前的查询。
我已经附加 了2个 CCFG 文件、第一个文件是我们编程到名为"ccfg"的器件中的。
第二个是从名为"ccfg extracted from device"的故障设备中提取的。
此致、
Hrishikesh。
e2e.ti.com/.../ccfg-fetched-from-device.txte2e.ti.com/.../4885.ccfg.c
您好 、Hrishikesh、
我查看了您的 CCFG 文件。 对于 LF 时钟、您选择了需要外部振荡器的选项、而您的设计中没有该选项。 这可以解释您遇到的问题。 CC1310具有可用于 LF 时钟的内部 RC 振荡器。 要选择该选项、请在第186行注释"#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x2 // LF XOSC"、在 CCFG 文件的第187行注释"#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x3 // LF RCOSC"。
尝试一下、请告诉我它是如何运行的。
此致、
Haiatullah
您能描述一下您在这里做了什么吗? 据我所见、您刚才说焊接很好(听起来像是目视检查)
是否已仔细检查所用的 xtal 是否在技术规格范围内并且使用了正确的负载电容器?