This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何配置 CC1312R + CC1190 TI15.4?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1187533/cc1312r-how-to-configure-cc1312r-cc1190-ti15-4

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1190

大家好、

以下是客户的请求:

客户在配置 CC1312R+CC1190时遇到困难。  他们 在 SDK_cc13xx_cc26xx 中找不到“CONFIG_RANGE_EXT_MODE”。 “collector.syscfg”也没有 PA 和 LNA 的相关配置。

请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/827042/ccs-cc1312r-about-enabling-cc1190-by-define-config_range_ext_mode?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC1312R%20CONFIG_RANGE_EXT_MODE# 和 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/897953/cc1312r-how-to-enable-pa-on-ti-15-4-stack/3345883?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PA%25252525252525252520LNA#3345883、具体 如何导入以及要导入哪些文件?  他根据硬件配置的引脚。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是商用模块还是定制 PCB?

    您的客户是否了解过该主题? https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/899330/cc1312r-using-cc1190-with-cc1312

    否则、客户可能需要配置自定义天线回调并根据放大器的真值表对其进行修改、如下所示: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1117703/cc1352p-launchxl-cc1352p-antenna-switching-callback

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    以下是客户的回复:

      根据您提供的第二个线程、客户机按如下方式配置了它:

           GPIO_init();
            GPIO_setMux(Board_PALNA_LNA, IOC_PORT_RFC_GPO0);
            GPIO_setMux(Board_PALNA_PA, IOC_PORT_RFC_GPO1);
    
            GPIO_write(Board_PALNA_HGM, (hgm & 1));
    }

    这部分代码放置在"appTaskFxn"函数的"CCFGRead_IEEE_MAC"之前。 是的
    发现 cc1312在信号传输期间不会启动 PA。

    此外、客户还测试了:

            IOCPortConfigureSet(Board_PALNA_LNA, IOC_PORT_RFC_GPO0,IOC_STD_OUTPUT);
            IOCPortConfigureSet(Board_PALNA_PA, IOC_PORT_RFC_GPO1,IOC_STD_OUTPUT);

    它也没有启动 PA。

    此致、                                                         

    Nick

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我是否可以知道此问题是否有任何更新?

    同时、他还测试了:

    IOCPortConfigureSet(Board_PALNA_PA, IOC_PORT_RFC_GPO3,IOC_IOMODE_NORMAL)

    IOCPortConfigureSet(Board_PALNA_PA, IOC_PORT_RFC_GPO2,IOC_IOMODE_NORMAL);

    它们都无法实现 PA 启动、无线传输期间的总电流高达30mA。

    此致、                                                         

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我是否可以知道此问题是否有任何更新?

    此致、                                                         

    Nick