This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:VSWR 和开路功能

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196264/cc1120-vswr-and-open-circuit-capability

器件型号:CC1120

下午好!  

希望您能告诉我 CC1120是否能够在全发射功率下处理开路? 即、如果用户在未安装天线的情况下意外发射。  

此致

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当在 CC1120 (在天线参考平面上)上执行负载拉测量时、在出现开路时未观察到任何问题。 但是、最好不要在长时间未连接天线的情况下进行传输。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    非常感谢您的回答。 祝你度过美好的一天!  

    此致

    Mike