您好!
我使用 CC SIP、 我的 RX_Sniff CMD 设置:
.csConf.bEnaRssi = 0x1、
.csConf.bEnaCorr = 0x1、
.csConf.operation = 0x0、
.csConf.busyOp = 0x1、
.csConf.idleOp = 0x1、
.csConf.timeoutRes = 0x1、
rssiThr =-106、
.numRssidle= 0x1、
.numRssiBusy = 0x1、
.corrPeriod = 960*4,//从 RX 应用程序配置*/
.corrConfig.numCORInv = 1、
.corrConfig.numCorrBusy = 1、
.csEndTrigger.triggerType = TRIG_REL_START、// TRIG_Never TRIG_REL_START
.csEndTrigger.bEnaCmd = 0x0、
.csEndTrigger.triggerNo = 0x0、
.csEndTrigger.PastTrig = 0x0、
.csEndTime = 750*4、//从 RX 应用程序配置*/
当我在没有 EVB 天线的"安静"环境中对 EVB 运行此命令时、我看到 Rx 脉冲为714u -正常-无前导码检测
当我在具有 EVB 天线的"安静"环境中对 EVB 运行此命令时,我看到 Rx 脉冲为3.2m -不好-表示调制解调器检测前导码。
您建议对.rssiThr、.corrConfig.numCorrInv、.corrConfig.numCorrBusy 或任何其他设置进行何种设置,以通过最小的误检测获得最佳灵敏度。
请提供建议
提前感谢
照烧