This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:TI WISUN 风扇堆栈:路由表中的最大邻居数和最大条目数

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1194054/cc1312r7-ti-wisun-fan-stack-max-number-of-neighbors-and-max-number-of-entries-in-routing-table

器件型号:CC1312R7

我们是否可以更改 wisun 网络的路由表中邻居的最大数量和条目的最大数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:  

    路由表和邻居表的存储空间都是动态分配的。 限制尚未实施的此数量。

    在 ns_br_src 项目中可以看到 mac_neighbor_table.c 文件、其中创建表的存储空间分配给每个条目。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sid。

    这就是我们需要了解的内容。 感谢您的澄清!