This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:未保存编译配置更改

Guru**** 2795005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1195057/cc1352p-build-configuration-changes-not-being-saved

器件型号:CC1352P

你好!

我遇到的问题与参考帖子中描述的问题完全相同。  

使用 Code Composer Studio   版本:12.1.0.00007  

这些选择似乎并不存在

  • "从编译中排除"  
  • "编译器->包含"  
  • "链接器->文件路径"  

在我的2个构建配置之间进行更改时、我通常需要更改这3个方面。  

cproject 文件似乎显示了针对构建配置的正确设置、然而当我在 CCS 中检查时、这3个部分并未显示修改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    对于此主题的延迟响应、我深表歉意。  

    我执行了以下操作>

    1.从 SDK 中导入驱动程序/空项目、我从构建中排除了 empty.c 和 empty.syscfg。  

    正如您正确地提到的那样、.cproject 文件中可以看到相应的更改。  

    2.我从工作区中删除了工程、但没有删除磁盘上的工程内容。  

    3.我将删除的项目导回 CCS。  

    4.我看到 exclude from build 是永久性的。

    您看到的行为是什么?  

    此致、

    SID