This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:"SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (6.40.00.13)"不适用于 CC1310?

Guru**** 2564260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1195797/cc1310-does-the-simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-6-40-00-13-not-work-for-the-cc1310

器件型号:CC1310

我想更新 CC1310 TI-RTOS 项目的 SDK。 我使用的是 SimpleLink CC13x0 SDK (4.20.02.07)、并且需要一些我在6.40中找到的更多 GPIO ISR 功能(请参阅此处 的 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1195214/cc1310-passing-parameters-to-gpio-interrupts-other-than-the-index/4505438?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A551061#4505438)  

但是、更改 SDK 会导致 RTOS 工程不再编译:

然后我找到:  

"CC13x0和 CC2640R2器件将继续使用各自的 SDK。" 添加了"SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (6.40.00.13)" SDK 的说明。  

我的包含项是否有问题、或者 CC1310只是不包含在 CC13xx 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    可在以下网站找到适用于 CC1310器件的最新 SDK:https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13X0-SDK

    CC1310不在 CC13XX CC26XX SDK 支持的器件列表中。 很抱歉造成混淆。  
    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 这就是我要寻找的确认。  

    不将 CC1310包含在 CC13xx 中有点令人困惑;)

    您好!

    最大