This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:启动时的程序车队

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1195640/cc1352p-the-program-fleets-on-startup

器件型号:CC1352P

大家好、

我正在调试 cc1352 (正式测试版)、如图所示。

使用 TI15.4协议栈时、我认为  是由于配置导致系统错误。

配置如下。

您能帮我找出 原因吗?

此致、
凯瑟琳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、  

    您的硬件设置可能是问题所在。 我看到您使用外部电源为器件供电、但 BTN-2旁边 launchpad 上的电源选择跳线处于 XDS 供电模式。 这可能是问题所在。  

    此外、如果上述跳线选择无法解决问题、请尝试调试 SDK 中的空项目。 这应消除或指向软件问题、而不是调试设置问题。  

    此致、
    SID