This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:通用 ISM 双频带器件(关于天线)

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1193982/cc1310-universal-ism-dual-band-device-regarding-antennas

器件型号:CC1310

您好!  

我想询问您对设计868MHz 和915MHz CC1310发送器的看法、我正在考虑射频器件的两个选项:

  1. 使用 Johanson 的 DualBand 天线: 0900AT43A0070
    1. 参数不是很好
    2. 您有人对此天线有过一些经验吗?
  2. 使用两条单独的射频迹线、一条端带有 0868AT43A0020、具有适当的布局、匹配和滤波功能、另一条端带有 0915AT43A0026。
    1. 选择走线时、应在制造商一侧组装0r Motive (或电容器)、并使用一个公共焊盘、以避免任何备用尾线。
    2. 这是否是一个还可以的解决办法,还是完全是荒谬的?

我对双频带天线的参数非常害怕。

感谢您的回答!

Filip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    天线的电路板尺寸和尺寸是多少  

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板足够大、可满足两种要求。 我们确实需要尽可能最好的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我只需使用我们在 LaunchPad 设计中使用的 DN024天线、即可覆盖868MHz 和915MHz、同时具有出色的性能。 这将比芯片天线具有更高的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 上没有那么大的空间、因此我需要使用芯片天线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、还有更小的 PCB 天线。 有关天线参考设计的概述、请参阅 https://www.ti.com/lit/swra351

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我知道这一点、但我们在868 PCB 上使用的是芯片天线、它的工作效果非常好、因此我会这样做。 Johanson 的双频带天线有经验的人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johanson 拥有出色的芯片天线解决方案、可在868 MHz 和915 MHz 下正常工作。  

    我们在第一个 CC-Antenna-DK 中使用了芯片天线 :https://www.ti.com/lit/swra328

    请参阅第4.4.2节。 线性调频脉冲。  

    天线的带宽将取决于 GND 平面的大小。 如果您的 GND 平面较小、则可能需要牺牲其中一个频带的性能。