你(们)好
当我们使用 CC1200模块执行 FCC 测试时、对于 PSD 测试、我们无法达到所需的功率级别。
当我们将带宽从100kHz 增加到3kHz 时、功率级别将超过8dBm。
请告诉我如何实现这种情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您提供相关信息。
而不了解正在使用的 PHY 等。 -您是否了解 过 SWRA123 (FCC 15.247解决方案的 CC11xx 设置): https://www.ti.com/lit/swra123 以概要了解一系列首选设置的预期性能?
此致、
Zack
要获得500kHz 带宽、您需要更高的数据速率。 您是否浏览 过 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/267014/cc112x-or-cc1200-fcc-15-247-compliance 和 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/305047/cc1200-settings-to-meet-fcc-15-247-wideband-modulation-requirements ?
此外、频谱的平坦度由调制因子给出、因此对给定数据速率的偏差进行调制是一个好主意。