This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:FCC 中的 PSD 测试不起作用

Guru**** 2514135 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1195610/cc1200-psd-test-in-fcc-is-not-working

器件型号:CC1200

你(们)好

当我们使用 CC1200模块执行 FCC 测试时、对于 PSD 测试、我们无法达到所需的功率级别。

当我们将带宽从100kHz 增加到3kHz 时、功率级别将超过8dBm。
请告诉我如何实现这种情况。