This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:WiSUN 解决方案及其未来

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196475/cc1312r7-wisun-solution-and-its-future

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1314R10

由于 WiSUN 实施的实际限制因素是 BR MCU 的 RAM 大小(CC1312R7为100个节点)、并且由于即将推出的 CC1314R10将具有更大的 RAM 大小、因此我有一些问题:

  1. 是否有任何计划优化路由表用于保存内存的实际存储方法?
  2. 随着新器件的推出、CC1312R7实际支持的 BR 实现是否仍然仅限于100个节点?
  3. CC1314R10 BR 实现方案在其网络上支持多少个节点是否有任何估算?
  4. 在哪里可以找到有关 CC1314R10及其规格的更多信息?

实际上、我们在您的 WiSUN 解决方案中运行了一个可靠的实施方案、但最大节点数是一个限制因素、可能是现场试用/实施的交易断路器。

一如既往地感谢您的帮助、

Thiago。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thiago、

    正确的做法是、边界路由器的 RAM 会受到它可以支持的节点数量的限制。 对于 CC1312R7、我们建议最多使用100个节点、即将推出的 CC1314R10应支持大约300个节点。 今年上半年应该会公开发布、您需要等待才能访问更多信息。 长期而言、我们将致力于开发可容纳更多节点的解决方案。

    值得一提的是、多个边界路由器可以使用相同的网络名称、因此还可以为您的网络提供冗余。 这就是如何构建由多个 PAN (个人区域网络)组成的更大 WiSUN FAN (现场区域网络)。 例如,1000节点风扇网络可以包含10个链槽。  每个节点的数据吞吐量要求 也可能是每个边界路由器部署多少个节点的限制因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 CC1314是否与实际的 CC1312R7引脚对引脚兼容吗? 如果是这种情况、我们可以将 BR 更改为使用较新的 MCU 运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在同一个7x7封装中将有一个引脚兼容版本。 将使用相同的参考设计。