This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:Help~ How to Use SmartRF Studio to test RF performance

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, LP-CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196700/cc1311r3-help-how-to-use-smartrf-studio-to-test-rf-performance

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件: LP-CC1311P3

你(们)好。

我正在尝试使用 SmartRF Studio 开始射频测试。  但手册未介绍如何将 TI EVK 连接到电路板(使用 CC1311R3)。

我知道、我可以使用 TI EVK x 2和 SmartRF Studio 执行如下射频测试:

  LP-CC1311P3 <=(USB)=>PC+SmartRF Studio <=(USB)=>LP-CC1311P3

但我想按如下方式进行射频测试:

  LP-CC1311P3 <=(USB)=> PC+SmartRF Studio <=(USB)=>LP-CC1311P3 <=(有线连接)=>我的主板。

我的问题是  

1、能否使用 LP-CC1311P3测试电路板(使用 CC1311R3)?

2、如何将电路板连接到 LP-CC1311P3? (UART/SPI/IIC...)

谢谢。