主题中讨论的其他器件:CC1310
各位专家:
你好。
您是否能帮助了解以下内容:
Q1:我正在研究"rfEchoTx_CC1310_LAUNCHXL_nortos_CCS"示例、因此我无法理解示例中"if-snippent"的要点-它位于本信函所附的图片上。
问题2:我想解释一下结构中"pastrig"字段的要点
struct __RFC_struct RFC_CMD_PROP_TX_ADV_s {
…
结构{
uint8_t 触发器类型:4; //!< 触发器类型
uint8_t bEnaCmd:1; //!<\brief 0:无备用触发命令
//!< 1:CMD_TRIGGER 可用作备用触发器
uint8_t 触发器编号:2; //!< 触发此操作的 CMD_TRIGGER 命令的触发器编号
uint8_t pastrig:1; //!<\brief 0:不会触发过去的触发器,或者对于命令的启动,会给出错误
//!< 1:过去的触发器会尽快触发
}startTrigger (endTrigger);
…
我无法理解这意味着:
0:过去的触发器从未触发、或者对于命令启动、给出错误
1:过去的触发器会尽快触发
行为/要点是什么? 您能更广泛、更详细地解释一下
请提供建议。
此致、
乔塞尔