This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:升级后 Smart RF Studio 7报告错误

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1193043/cc1200-smart-rf-studio-7-reports-error-after-upgrade

器件型号:CC1200

您好!

我已将"Smart RF Studio 7"和"Flash Programmer 2"升级到当前可用的版本、它们停止工作。 他们报告错误:

"应用程序无法正确启动(0xc000007b)单击"确定"关闭应用程序"。

你有什么建议?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用 TrxEB 板尝试了 CC1200、但无法重现您的问题(SmartRF Studio 2.28)。 是否可以删除并重新安装应用程序?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我卸载了 Smart RF Studio、清理了包含其文件的文件夹、并重新安装了 Smart RF Studio。不幸的是、它不会以以下消息开头:

    "应用程序无法正确启动(0xc000007b)。 单击"确定"关闭应用程序。" 针对闪存编程器2报告了同样的消息。

    我的 PC 运行 Windows 10。 Smart RF Studio 在以前没有此软件的 PC 上运行正常、但在使用前5年软件的 PC 上报告错误、是否可以询问此软件的设计人员?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我可以询问他们、但我需要更多信息。 您是否碰巧使用32位版本的 Windows 10?

    另外、奇怪的是闪存编程器2在一段时间内没有更新、但两个软件都基于相同的框架。

    如果您可以从 Windows 事件查看器向我们提供崩溃日志、那也会很好。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我的 PC 未使用 Windows 10的32位。 几年前、它从 Windows 7升级到了64位 Windows 10。 此 PC 是否需要 Windows 11才能运行当前版本的 Smart RF Studio? Windows 事件查看器没有提供很多附件、请参阅附件。    

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    设计人员正在考虑权限问题、在另一个文件夹中安装软件时是否会发生相同的错误?

    否则、我在 Microsoft 论坛上找到了该主题: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/unable-to-fix-0xc000007b-error-tried-everything/92446f3f-4b83-44fb-957a-a3c3e84bd3e6

    值得一试。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是的,无论安装位置如何,我都有相同的错误:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\和 C:\Texas Instruments\。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否尝试运行Microsoft 线程中包含的 Dependency Walker (www.dependencywalker.com/)软件?

    此致、

    Arthur