This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 RHB 同时支持一个 I2C 和两个 SPI 器件

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1197529/cc1310-cc1310-rhb-support-one-i2c-and-two-spi-devices-simultaneously

器件型号:CC1310

大家好、  

你好。  我代表我们的客户发布此查询。

"我使用一个 I2C ADC 和两个 SPI 多路复用器作为外设。 DIO 引脚似乎足够了、数据表建议 CC13X0可以支持这些引脚、但 CC13X0可以同时支持这些引脚、还有其他限制我还没有考虑吗?"

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    可以使用2个 SPI 和 I2C 外设。  

    我建议您首先添加示例项目(i2c 或 SPI 项目)添加外设并执行快速测试、然后再继续开发完整的应用。  

    此致、

    SID