This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:我不知道 CC1120上的发送频率带宽设置寄存器是什么。

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1196553/cc1120-i-don-t-know-what-the-transmit-frequency-bandwidth-setting-register-is-on-cc1120

器件型号:CC1120

你好。 大家好、我是一个使用 CC1120芯片继续进行频率输出的人。

CC1120芯片已成功设置为 TX 模式并进入载波频率。

我想在 TX 模式下增加输出频率的带宽并将其输出。

但我现在不知道输出频率带宽的寄存器是什么。

我确认 RX 滤波器带宽由 CHAN_BW 设置(请参阅下图、用户指南76pg)。

如果您能告诉我在 CHAN_BW 寄存器中还设置了什么 TX 频率带宽、或者还有其他寄存器、我将不胜感激。

感谢您的阅读。