This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:从 CC1352P1迁移

Guru**** 2412150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1197018/cc1352p7-migration-from-cc1352p1

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC1352P

我的设计具有超过10年的软件设计经验。 我目前 正在使用 cc1352P1、我的环境和操作系统 基于 TI SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78和 GCC。 我们不使用 CCS。 我们希望迁移 到 CC1352P7、因为 CC1352P1是 CC1352P1的直接关联方、我可以告诉它只有更多的闪存和 RAM。 我目前无法移植新器件所需的 SDK、因为 V6与 V4有很大不同。 我想知道如何让 CC1352P7与 V4 SDK 配合使用。 或者、我们还可以如何 让代码运行、因为我们没有时间和资源来完成操作系统和应用程序的端口任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    澄清:标题和正文应使用 CC1352P、因为  CC1352P1是 LaunchPad 器件型号之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Deric,  

    正如您提到的、这两个版本的 SDK 之间有很多变化。  

    建议仍然是在支持新器件的情况下移植到新 SDK。  

    话虽如此、您可以尝试此线程最后一次响应中建议的更改、以查看应用程序是否使用较新器件的旧 SDK 和 driverlib 进行构建。 并使用 cc1352p7器件的链接器 cmd 文件确保 CCFG 正确放置。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1135056/cc1352p7-cc1352p7-doesn-t-run-cc1352p1-binary

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我从 V6替换 driverlib 目录时、由于缺少文件 driverlib_release.h、因此出现错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我只替换 driver-lib 二进制文件、我会遇到很多链接器错误。 第一个是 对`driverlib_release_0_54539'的未定义引用。 当代码尝试调用 NoRTOS_START()时,该错误来自

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Deric,  

    遗憾的是 、正如您提到过的、SDK 上没有针对该器件的器件支持。

    如果驱动程序库源代码未在路径更改时编译、则需要使用支持 CC1352P7器件的新 SDK。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    SID