主题中讨论的其他器件: CC1352P
我的设计具有超过10年的软件设计经验。 我目前 正在使用 cc1352P1、我的环境和操作系统 基于 TI SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78和 GCC。 我们不使用 CCS。 我们希望迁移 到 CC1352P7、因为 CC1352P1是 CC1352P1的直接关联方、我可以告诉它只有更多的闪存和 RAM。 我目前无法移植新器件所需的 SDK、因为 V6与 V4有很大不同。 我想知道如何让 CC1352P7与 V4 SDK 配合使用。 或者、我们还可以如何 让代码运行、因为我们没有时间和资源来完成操作系统和应用程序的端口任务。