Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我使用的是 CC1312SIP 设备的最后一个版本。
将其连接到 Smart RF Studio 7 v2.28。
问题1:
将 Tx 功率设置为0 GOT ~-7dBm
将 Tx 功率设置为 5 GOT ~-1dbm
将 Tx 功率设置为 10 GOT ~ 5dBm
EVB 和我的板的结果相同。
问题2.
当我将 Tx 设置 为< 14时 、我 取消选中"Enable High output power pa"
设置为0 ->我在 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA 中看到 txPower 更改为0x10C8
设置为5 -> 我在 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA 中看到 txPower 更改为0x1CCE
txPower 寄存器将格式 设置更改为设置。
当我将 Tx 设置为>= 14时
我看到 pOverridesTx20[]:TX20_POWER_OVERRIDE (0x001B8ED2)中的变化;
和:
.pRegOverrideTxStd = pOverridesTxStd、
.pRegOverrideTx20 = pOverridesTx20
添加到 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA
在这两种情况下,更改都位于 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA 中 ,该更改仅用于 调用设备初始化的 RF_OPEN ()函数中。
我需要在每个 Tx 链上更改 Tx 功率的运行时间。
我的 Tx 链 :
RF_OP* const RF_cmd_chain_TX[]=
{
(RF_OP*)&RF_cmdF、
(RF_OP*)&RF_cmdSchIMmm_RF_cmdWriteFwpar、
(RF_OP*)&RF_cmdSchIMmm_RF_cmdSetTxPower、
(RF_OP*)&RF_cmdPropTx、
null、
};
我与 RF_cmdSchIMmm_RF_cmdSetTxPower 一起使用以更改 Tx 功率。
使用 SiP 芯片 SDK 6.30版时需要做的事情
谢谢
照烧