This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:在 OOK 调制中接收到的干扰数据

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1198612/cc1310-received-interference-data-in-ook-modulation

器件型号:CC1310

您好,

cc1310配置为 OOK 调制和接收模式。 为了与其中一个发送芯片的数据格式兼容、我将同步字配置为80 00 00 00 00、并将接收大量干扰数据。 红色框是正确的数据、其他框是干扰数据。 我尝试了两个 cc1310发送和接收测试、同步字的默认930b 51 DE 没有干扰数据。 除了更改同步字之外、是否还有其他可减少干扰数据的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用的同步字(80 00 00 00)具有较差的自相关性属性、这会产生您所看到的结果、因为它很难与噪声区分开来。  理想情况下、应避免相同值的长序列(在本例中为0)。

    因此、默认的同步字会带来更好的性能。

    此致、

    Zack