This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:15.4 OAD 器件支持

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1195029/cc1310-15-4-oad-device-support

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1350

我正在开发15.4传感器架构、我想在架构中包含 OAD、但我想确保我拥有有关 OAD 功能和某些产品的正确信息。  请提供我可能理解不正确的其他信息。 下面是我考虑使用的一些器件。  

CC1310 - OAD 仅支持使用 Linux 收集器

CC1350 -  使用 BLE 服务器的 Linux 收集器或 BLE OAD  

CC1352 -  带  Linux 收集器的 OAD 或带使用 BLE 服务器的 BLE  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corey、

    我对延迟回复表示歉意。  

    你是对的。 CC1310器件不支持2.4GHz 频带。 无法使用 BLE 服务器方法。 它使用针对 OAD 的 Linux 收集器示例。 CC1350和 CC1352可与 BLE 服务器搭配使用 OAD。  

    此致、

    SID